欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

焊接用语说明

  • 2024.01.05 17:33:56
  • 米思米
  • 1491


焊接用语说明

电弧

在气体及电极物质蒸汽中发生的放电。即,低电压大电流流过电极之间的气体,在高温下发出强光。

底切

母材沿着焊趾部位形成凹陷,留下未被焊接金属填满的凹槽部分。这种焊接缺陷一般是由于焊条保持角度不当、焊接速度不当、电流过大等原因所造成。


斜切

也称为坡口,是在待焊接的母材之间开出槽口。即,这是在母材上或是在2个母材之间加工出的凹槽或间隔,以提供焊接空间,使得焊接作业更加容易完成,或是提高焊接处的性能。


气割

气割是指利用气体火焰加热,并利用金属和氧气之间的快速化学反应来进行切割。是氧-乙炔切割、氧-氢切割、氧-丙烷切割、氧-天然气切割等的总称。

逆火

也称为回火,这是一种气体火焰突然向后回缩到喷火口中的现象(故障)。火焰可能会因回火而熄灭或自动重新点燃。

弧坑

是指电弧焊的焊道末端形成的凹陷。另外,有时将焊接时因电弧力等而挖出的一部分熔池也称为弧坑。

黑皮

也称为氧化皮。在高温空气中加热的钢材表面会形成一层厚厚的氧化层。

高压气体容器

又称高压气瓶或气瓶,是充装乙炔或液化气等高压气体的金属容器,其结构符合高压气体安全法的法规要求。为了识别容器中充装的高压气体种类,容器的肩部或整个表面被涂上如下所示的预定颜色。

·氧气=黑色 ·氢气=红色·液化二氧化碳=绿色 ·液化氨=白色

·液氯=黄色 ·乙炔气体=棕色 ·其他高压气体=灰色

飞溅物

在进行电弧焊、气焊、钎焊等焊接加工时飞散开的熔渣和金属颗粒。主要与焊接电弧的稳定性有关,电弧越不稳定,飞溅物就越多,有的飞溅物会粘附在母材表面,必须清除掉。如果飞溅物过多,则焊接作业的难度会显著加大。

熔渣

(焊渣)

焊接部位产生的非金属物质。即,熔渣是覆盖在焊道表面的非金属物质,包敷材料中,除气体发生物质以外的焊剂或分解产物会成为熔渣。

去除熔渣

焊接完成后,应使用焊锤清除焊道上堆积的焊渣。

熔滴

在单面焊接的情况下,是指从坡口突出的多余焊接金属,在双面焊接的情况下,是指已完成堆焊侧的焊接金属上突出的多余焊接金属。

火炬

利用气体火焰、气体保护电弧、等离子弧等加热、焊接及切割金属和其他材料的设备。根据用途不同,称为焊炬、割炬等,当使用气体火焰时,也称为吹管。

道次

(焊接道次)

沿着焊接接头进行1次焊接操作。即,在坡口内、焊缝金属上或母材表面进行焊接时,完成1次焊接操作。道次的结果就是焊道或覆盖金属。※坡口=斜切

火口

气焊/割炬尖端产生火焰的部分。包括焊接火口、切割火口。

焊道

指1次焊接道次中形成的焊接金属或熔敷金属。

等离子

电弧

在机械、电气性能上集中,具有等离子特性的电弧,用于产生高密度热量。

等离子

电子(或负离子)与正离子的浓度相等,且空间电荷为零的离子化气态介质。即当气体被加热到数千度的高温时,其内部的气体原子分离成原子核和电子,变为正负离子态。这种状态称之为等离子态。

等离子切割

是指利用等离子电弧的热量及气流进行切割。也就是说,是通过利用被小口径冷却喷嘴所约束的高温、高速等离子流熔融并去除母材,从而实现电弧切割。除用于各种金属外,还适合用于切割混凝土、防火材料等高熔点非金属材料。

棒径

药皮电弧焊条的芯丝直径。

焊接电弧

是指利用电弧产生的热量,使得形成一侧电极的母材与棒状、线状、带状电极同时熔融,然后将其焊接在一起。大致可分为直流电弧与交流电弧。

焊接速度

是指形成焊道的速度。也就是指焊接电弧沿接头线移动的速度,以每1分钟内的移动长度表示。(单位为cm/min)

焊炬

自动进送半自动电弧焊的电极丝以用于电弧焊,并通过手动操作提供焊接电流和保护气体的器具(焊炬)。

焊接烟尘

又称焊烟,是一种因焊接或切割的热量而蒸发并冷却成固体颗粒的物质。属于有害物质。

焊条

棒状焊接填充金属的总称。大致可分为药皮电弧焊条和裸焊条两类。

焊接的种类

电弧焊

在母材与焊条或电极之间产生电弧,并利用电弧的热量进行的焊接作业的总称。

 

焊接用语说明

 

电弧螺柱焊

也称为螺柱焊,通过在螺栓、圆棒等的尖端与母材之间产生电弧,并将其压入熔池中进行焊接。

气焊

利用气体火焰的热量进行焊接。气体火焰主要采用氧-乙炔火焰。(这就是为什么其被称为氧乙炔焊。)

自动电弧焊

是指利用自动送丝并连续焊接的设备进行的电弧焊。埋弧焊和气体保护焊是应用最为广泛的自动焊接方法。

点焊

是将重叠的母材夹在具有适当尖端形状的电极尖端之间,将电流和压力集中在相对较小的区域以对其进行局部加热,同时利用电极施加压力,进行电阻焊。

半自动电弧焊

也称为半自动焊,是采用自动送丝装置,但焊炬需要手工操作的电弧焊的总称。与药皮电弧焊相比,焊接速度更快,效率更高。包括二氧化碳电弧焊、MAG焊接、MIG焊接和TIG焊接等。

药皮电弧焊

是指使用药皮电弧焊条进行的焊接。即,以药皮电弧焊条作为电极所进行的电弧焊接。这是手工焊接中最具代表性的一种,焊接操作比半自动电弧焊或自动电弧焊更简单,但焊接效率较低,焊接质量受作业者技能影响较大。

 

参考文献

《图解 焊接技术用语集》中井多喜雄著・1999年・日刊工业新闻社



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities